主题中讨论的其他器件:TPS2112A、 TPS63051、 BQ51013B
尊敬的 TI 支持:
我目前正在围绕微控制器和需要无线充电的1S 500mAh 锂聚合物电池构建小型便携式设备、为此我选择了 BQ51050B。 我的实现主要基于数据表中的应用示例、但是我也希望在充电时为系统提供电源(~10至100mA)。 在以前通过 USB 进行简单充电的实现中、我使用了专用充电控制器和 TPS2112A 电源多路复用器、以便在系统电源存在时自动将系统电源切换至 USB、从而防止随机系统功耗干扰充电算法 (这将有效防止充电器发出"充电完成"信号)。
我的问题是:是否可以/建议使用 BQ51050B 的 RECT 引脚(连接到上述相同的电源多路复用器)为系统供电、同时不干扰 VBAT 引脚上的充电过程?
我知道在充电期间 VRECT 引脚上的电压变化、但 这对于为系统调节3.3V 电压的 TPS63051降压/升压控制器来说不会是问题。
如果没有,我的其他选择是:
-无论是降低电源多路复用器,将系统直接连接到电池(VBAT),还是设置适当的高终止电流以将 Isys 考虑在内,但这听起来有点奇怪
-或者将 BQ51050用于 BQ51013B 或类似产品、并保留我之前使用的电源多路复用器和专用锂聚合物充电器芯片、但这需要更多空间
提前感谢您的参与、
Anthony