请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2583 大家好、
我的客户已经对 UCC2583进行了评级。
他们希望将同步输出与斜坡输出同步、但不希望同步。
它以 SYNC 130kHz 和斜坡100kHz 运行。
为什么不同步?
SS 端子连接到 VREF 端子。
此致、
Kenji
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.