This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18536KTT:BUK6D43-60EX 和 BUK6D120-60PX 的替代产品

Guru**** 2770685 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18541F5, CSD18543Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885031/csd18536ktt-replacement-to-buk6d43-60ex-and-buk6d120-60px

器件型号:CSD18536KTT
主题中讨论的其他器件:CSD18541F5CSD18543Q3A

尊敬的团队:

我们是否具有成本优势的以下器件替代产品?

BUK6D120-60PX

BUK6D43-60EX

提前感谢您。

最棒的

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!

    感谢您的查询。 BUK6D120-60PX 是一款60V P 沟道 FET。 由于 P 沟道器件仅达到20V、因此我们什么也没有。 BUK6D43-60EX 是一款采用 SON2x2封装的60V N 沟道 FET、最大43m Ω 成本最低的 TI 器件是 LGA CSD18541F5、其最大电阻为59m Ω 唯一的其他选项是 CSD18543Q3A。 电阻降低4倍。 由于成本高得多、可能不是一个替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的反馈。

    此致、

    尼德胡