This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61280D:故障事件

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/885128/tps61280d-failure-event

器件型号:TPS61280D

大家好、

 当故障事件发生时、器件有两种性能、一种是 Vin=Vout、另一种 是 Vout=0V。

您能解释一下在什么情况下会导致这两种不同的表现吗?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    有许多情况会导致这两种故障现象。 例如、SW 和 Vout 引脚之间的 EOS 会导致高侧开关短路、因此 Vin=Vout。 SW 到 GND 和 SW 到 Vout 上的 EOS 会导致高侧和低侧开关短路、因此 Vout = 0V。

    请分享详细的原理图、布局和工作规格、以便我们能够帮助分析根本原因。 谢谢。