This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:LM27762的奇怪行为

Guru**** 2386530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884716/lm27762-strange-behavior-from-lm27762

器件型号:LM27762

大家好、

在将 LM27762用于其他项目之前、我曾尝试对其进行一些测试。

因此、我使用 Altium 制作了一个 PCB、并根据德州仪器(TI)网站上使用 WEBENCH 的值设计了原理图、因此分压器为499K 和1.58m、因为我希望获得5.5 Power 的+5和-5。

无论如何、我使电路并对其进行了测试、我从正输出获得与输入和负输出相同的电压、始终-最小为3.8

当我降低输入电压且正输出的输出始终与输入相同时、负输出的值会更正值、如-3。

现在我更换了芯片、因为我以为它可能会损坏、但结果是一样的。

有人能帮助我吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Majd、

    您能否共享原理图和布局以便我进行检查? 如果您不愿意在此处分享、我可以发送电子邮件。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否给我发送原理图、能否提供有关您的应用 Vin、Vout 以及 正负电源轨负载的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复、

    这些是照片、请注意、我使用了1.5M 电阻器、因为我现在没有1.58。 这只是一项测试、当我发现此 IC 可以与我的项目配合使用时、我计划将组件更改为0805或将电容器放置在底层。

    我忘记说 Enable + and -(启用+和-)工作正常、但上述问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然没有在输出上使用任何负载。 因为我仍然看到输出有问题。 负电压不正确、正电压、负电压未调节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    直到现在、我还没有找到解决方案。 我在显微镜下检查了所有的轨道连接、但看起来一切都是正确的。 没有短路、所有引脚都相互连接、我从 Mouser 购买了2个芯片、这两个芯片是否都损坏了?

    因为即使是正电源轨也始终具有完全相同的输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器必须是陶瓷电容器。 电解电容器具有过多的 ESR。

    请阅读数据表的第10节;需要遵循所有这些指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回复。 我会重新设计电路并订购所有陶瓷电容器。 我还会购买新的 LM27762芯片以使用新电路板进行测试。  

    但我有时需要时差…… 我会在将来公布结果。  

    无论如何、我没有考虑这些规则、因为这是一个快速测试、我也没有想到在这个太低的振荡频率下、这会导致这个问题、因为我有时会在试验电路板上制造工作频率高达100MHz 的电路。 谢谢