This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:BQ24773需要什么样的设计要求?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24773, BQ24780S, BQ25713, BQ25708, BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884977/bq24773-what-kind-of-design-requirements-will-need-bq24773

器件型号:BQ24773
主题中讨论的其他器件: BQ24780SBQ25713BQ25708BQ24770

尊敬的先生/女士:

我在 标准笔记本电脑页面的充电器产品中找到了以下推荐芯片。

BQ24780S BQ25713 BQ25700A BQ25708 BQ24773 BQ25713B

在我看来、我想使用 BQ24773。 然而、由于具有不同的特性、很难确定这6个芯片之间的选择。

如果有这6个芯片的比较表(尤其是在某种实际应用中)、我的选择会更加容易。

示例  BQ24773需要什么样的设计要求?

非常感谢!


此致、
Alan X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    感谢您的提问。 您列出的所有器件都是适用于笔记本电脑应用的1-4节电池充电器。 我将尝试总结此帖子中的差异、但如果您需要进一步澄清、请随时提出后续问题。

    BQ247xx 系列是降压充电器、这意味着适配器的电压必须高于电池、才能进行充电。 BQ24773和 BQ24780S 之间的主要区别之一是 BQ24773使用 NVDC 拓扑、而 BQ24780S 使用混合拓扑。 此博客文章提供了有关这些充电器拓扑的更多信息:

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/fullycharged/archive/2016/09/19/understanding-battery-charger-features-and-charging-topologies

    BQ257xx 系列是降压/升压充电器、这意味着适配器可以高于或低于电池电压、以便进行充电。 BQ2571x 充电器是 BQ2570x 充电器的更新版本、但它们引脚对引脚和软件兼容。 BQ25713数据表包含一个器件比较表、该表汇总了 BQ257xx 系列内的差异:

    以下是一些有助于指导您决策的问题:

    1) 1)您是否需要降压充电器或降压/升压充电器? 如果您需要降压/升压模式、则需要 BQ257xx 充电器。 如果您只需要降压模式、则两个充电器系列(BQ247xx 和 BQ257xx)都可以正常工作。

    2) 2)您是否需要 OTG 模式? 如果是、则需要 BQ257x0或 BQ257x3充电器。

    3) 3)您更喜欢 I2C 或 SMBus 通信吗? BQ24773和 BQ257x3充电器使用 I2C、而 BQ24770、BQ24780S、BQ257x0和 BQ25708充电器使用 SMBus。

    此致、

    Angelo