Other Parts Discussed in Thread: CSD15380F3, CSD13380F3
主题中讨论的其他器件: CSD13380F3
我有一个新的调试设计、它在两个不同的位置使用 csd15380f3、其中一个有效、另一个无效。 您能不能看一下我的两个应用程序、看看我是否做了一些错误?
工作:
我有一个具有 Config_DONE 开漏输出和开漏 StatusZ 输出的 FPGA、两者均上拉至1.8V。 当这些信号中的一个或另一个来自 FPGA 的高阻态并上拉至1.8V 时、LED 会按预期亮起。 LED 的正向电压为2V
不工作:
该电路应允许外部控制器发送电源不良信号(FMT_PG_VCCIO)、而我当前将其悬空。 我将单独为 VCCIO 供电、并尝试在0V - 5V 范围内工作、但无论 FET 的栅极输入如何、它都不会开始导通。 源的测量值始终为0V
我是否以不受支持的方式使用 FET? 我已经对电路板上的所有封装进行了三重检查、它们都是正确的。 我有5个板显示完全相同的症状- U54-56工作正常、U51不工作、因此我不认为这是组装问题。
提前感谢!