This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:参数计算 L=1uH

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884784/tps92641-parametric-calculation-l-1uh

器件型号:TPS92641

大家好、

您能否为电感选择提供一些指导?

http://www.ti.com/lit/an/snva725/snva725.pdf

根据以下信息:

VIN=12V

VOUT=4V

D=0.37

Ron=18.2k

Con = 330pF

▲IL-pp=1

使用以下公式:

FSW=416kHz

L=7.11uF

但是在 SCH 中,L 仅为1uF。

哪一个是正确的? 请问您是如何计算 L=1uH 的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    我们将在离线模式下讨论它、我们的 AE 将通过电子邮件为您提供支持

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amelie、

    这是通过电子邮件处理的、因此我将关闭此主题。

    此致、