This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:适用于超宽输入的反激式控制器建议

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884722/ucc28711-flyback-controller-recommendation-for-ultra-wide-input

器件型号:UCC28711

您好!

我想设计一个具有以下规格的电源:

交流输入电压: 90-800 VAC  

反激式输入电压:130-1200 VDC

输出1:48V/40mA -> 2W

输出2:12V/80mA -> 1W

辅助绕组:18V/100mA

在这种宽范围内、准谐振模式下的 UCC28711可以实现良好的性能吗? 还有其他建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    德州仪器(TI)有一个参考库,您可以在其中搜索,以查看是否有符合您当前需求的设计。  以下链接将带您进入参考设计库。  将出现输入和输出功率要求中的用户类型以及最接近的匹配项。

    该器件有一个 Webench 工具、但其交流电压限制为480V。  但是、可以使用没有此限制的 Excel 工具。  您也可以找到指向此工具的链接。

    此工具仅执行一个输出。  但是、您可以执行多个输出。 执行以下操作。

    1.假设一个输出具有全部功率的纸张设计。  这将计算一次侧磁化电感和设计前端 RMS 电流以及峰值电流和匝数比。

    2、由于该设计具有一个输出、然后是另一个输出。  这将提供二次侧的峰值电流和 RMS 电流;以及匝数比。

    如果您没有为电池充电。  我建议您设置 NP/NS (12V)= NP/Na。  这样、UCC28711的 VDD 将被调节为12V

    此致、