This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2577:高电压升压

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2577

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884710/lm2577-high-voltage-boost

器件型号:LM2577

我正在尝试将120AC 电源升压至170V 至220V、以用于一个设计项目。 我一直在尝试寻找升压转换器的控制器、这个似乎是最佳选择。 您是否会建议在高电压下使用此器项? 显然、我们会在反馈引脚上使用光隔离器、而不是仅使用分压器。 此外、是的、我知道电源和高压直流电的危险。 这是一个需要高电压的项目。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您关注 LM2577。 但是、VIN 和开关引脚的工作电压分别为40V 和60V。

    您可能需要额定电压更高的控制器。  

    谢谢、
    银城