This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:UCC28742

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884665/ucc28742-ucc28742

器件型号:UCC28742

大家好、

下面我对 UCC28742有几个问题:

(1) Vs 引脚可补偿整个交流输入范围内的电流感应阈值。 这有什么含义?

(2)当 DRV 高于约4V 时、栅极驱动关断电流在内部限制为约400mA。在较低的 DRV 电压下、电流将减小、最终受到低侧导通电阻 RDS (ON)的限制。 为什么驱动电流受到 Rdson 的影响?

(3)如果需要额外的消隐时间、可在 CS 引脚和 GND 引脚之间放置一个高达30pF 的小型旁路电容器。 如何解释旁路电容器会影响消隐时间?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     1.开关打开时的 IVLS 电流乘以 IVSLS/KLC、并从 CS 引脚拉出。  该电流流经 RLC 电阻器和电流感应电阻器(RCS)。    VCST = Ivls *(RLC+RCS)+ IPEAK * RCS。

    • 查看方框图和应用原理图将有助于了解该公式的来源。
    • RLC 电阻器用于确保无论反激式转换器的输入电压是多少、栅极驱动都在相同的峰值电流下关断。

    2.正确的方法是下拉 FET 的 Rdson 将限制电流。

    该器件中有270ns 的电流感应前沿消隐。  如果您的系统存在噪声、您可能需要将电容与 RLC 电阻器相结合、将 CS 引脚接地、从而形成一个低通滤波器。  滤波器极= 1/(2*3.14*CCS*RCS)  

    此致、