This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:环境温度与 Iout 间的关系

Guru**** 2513315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355, TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884828/tps53353-ambient-temp-vs-iout

器件型号:TPS53353
主题中讨论的其他器件:TPS53355

尊敬的团队:

我是否可以与您再次确认 TPS53353和 TPS53355的输出电流在85dC 环境温度下以18A 下降?

为什么 TPS53355在85dC 期间没有更高的输出电流?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

      如果您看图表、TPS53353在 x 轴上的电流为20A、在 x 轴上的电流为30A。 它们都表现出类似的行为。 正因为如此、当气流为200 LFM 或400LFM 时、即使在85摄氏度下、也能达到更高的电流。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    这些是器件将裸片温度限制在125C 或更低的安全工作区域。  在高温下、输出电流不会"下降"、但在高温和高负载电流下运行部件会导致器件过热。

    TPS53355在85C 环境温度下的建议最大负载电流受40C 最大芯片温升的限制、在这些条件下、这与 TPS53353类似。