This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141:SS 引脚电压

Guru**** 2445890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884986/lm25141-ss-pin-voltage

器件型号:LM25141

您好!

您能否告诉我 SS 引脚电压。
除过载检测外、是否还有其他任何 SS 引脚拉低的情况?
是否存在 SS 引脚压降的情况?

测量负载瞬态时序时 SS 引脚电压下降的波形。
它可能会下降到 GND 电平。 有时它不会拉低电平。
我怀疑断续运行、但 RES 引脚电压不会升高、开关也不会停止。

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuco-San、您好!

    我相信、在检测到故障的情况下、例如电流限制、SS 引脚将被拉低。  

    另一种情况是热关断、或者当您拉低 EN 时、SS 引脚将被拉低、因为它需要器件软启动。  

    通常、在负载瞬态期间、不应将 SS 引脚拉至低电平、因为它不需要器件进行软启动、除非您的负载瞬态涉及某种电流限制。  

    谢谢

    -Arief