This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:原理图审阅:TS 引脚连接

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884757/bq25101-schematic-review-ts-pin-connection

器件型号:BQ25101
主题中讨论的其他器件:CC2642R

您好!

我想禁用 temp。 检测功能、因此我在 TS 和 VSS 引脚之间连接了一个10k 电阻器。 同时、我希望 MCU 在必要时通过将 TS 引脚拉至低电平来禁用充电。

原理图上的"TEM_SENSE (DIO29)、表5"连接到 MCU GPIO。 使用的 MCU 是 CC2642R。

请验证我的 TS 引脚连接原理图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    TS 引脚连接正常。  10k 将提供安全条件、引脚上的电压将为500mV。  TS 引脚上的低电平将禁止充电。  

    请注意、低电平需要小于92mV 才能禁用器件、这对于大多数 GPIO 而言不应成为问题。