This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:SDA 波形上的小步进

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/884761/lp5562-little-steps-on-sda-waveform

器件型号:LP5562

大家好、

我的客户发现 LP5562的 SDA 信号波形有一些小步骤、如下所示:

我查看了它们的 PCB、并在布线中找到了90度角、如下面的黄色圆圈所示。  

我的经验很有限、因此我需要与您核实以下事项:

  • 波形是否正常? 正如客户反映的、他们的系统运行良好、但希望确保它是否存在潜在风险。
  • 导致此步骤的可能原因是什么? 这是90度的布线吗?

非常感谢!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    这不是正常波形。 小脉冲看起来具有恒定的占空比。 客户能否发送一个长时间低电平信号来查看它是否仍然存在? 最小输入高电平为0.2VEN。 如果高水平的异常脉冲远离0.2VEN、我认为它不应触发错误的输入信号。

    说实话、我也不知道这种噪音来自哪里。 由于 SDA 是 LP5562的输入引脚、我认为它应该由 LP5562注入。 如果脉冲具有恒定的占空比、它可能来自在系统中以相同占空比工作的器件。