This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:BQ34Z100EVM

Guru**** 2549620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963091/bq34z100evm-bq34z100evm

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100GPCCHEM

我们正在尝试确定锂电池的特性。  在 Battery Management Studio 1.3.101生成的日志文件中、我们会得到许多错误代码。  有时日志记录会关闭而不发出警告。  此外、我们还通过测试设置在电流和电压方面存在一些差异。   

我们使用#12导线完成设置。  所有导线的总长度小于3英尺、每个桥臂小于2英尺。 电压为3.65伏时、电池电流为105 Ah。  我们使用10安培的可编程负载和电源进行充电和放电。  请参阅随附的图。

我已经解决了一些设置问题、电源电流消耗为24mA、甚至断电、因此日志文件中显示了一点。  Chem ID 文件工具指示由于这个非零数字而导致数据出错、因此当我们不充电时、我断开到电源的导线。

使用直流电流表上的 Fluke 钳位检查的电流消耗因设置而异。  软件中的电流消耗并不总是一致的。  有时、它会进行多次校准。

这似乎是随机问题、导致我们的数据收集被扼杀、鉴于进行此 Chem ID 测试需要27个小时的时间、我们不想反复地进行此测试。

论坛中是否有人有类似问题、我们的设置是否有问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randall、

    您能否附加显示行为的.gg 和日志文件。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Greencubes-12_5F00_09_5F00_20.zipThis是锂聚合物4节电池105 Ah 3.2伏标称值。

    问题:

    附件是默认的 BQ34Z100 .gg 文件。  

    • 请解释.gg 文件设置如何影响 GPCCHEM 工具日志文件。  
    • 我知道、.gg 文件设置对于 IT 学习和获取正确的 Qmax 和 Ra 表数据至关重要。
    • 但是、对于 GPCCHEM 工具日志文件、我们仅报告校准后的电压、电流和温度。  
    • 因此、数据闪存设置似乎不应影响日志文件输出。

     

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randall、

    在此处遵循指南:  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、请向我提供联系信息和要求、以便向 TI 发送电池以进行化学 ID 表征。  我与另一个部门的同事进行了核对、他遇到了所有相同的问题。  我们计划在产品中使用价值数百万美元的电池。  让 TI 做这项工作的成本是值得的。

    谢谢

    Randy

    765 860 1598

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    我向您发送了一个朋友请求、我们可以在离线模式下对此进行讨论。

    此致、