This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62143

Guru**** 2378850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62143, TPS50601A-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964703/tps62143

主题中讨论的其他器件:TPS62143TPS50601A-SP

TI 是否具有用于 TPS62143 (RAD300)的 RAD 硬版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    TI 没有 TPS62143的耐辐射版本。 我们提供的最接近的器件是 TPS50601A-SP。 这是一款额定电压为100krad TID 和75MeV 的6A、最高7V DC/DC 转换器、请参见。

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你