This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24076:BQ2407x 短路电流保护

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965015/bq24076-bq2407x-short-circuit-current-protection

器件型号:BQ24076

您好、先生、

了解当 Vbat-Vout>0.25V 时、Bq2407x 充电器 IC 具有内部短路保护、

是否有任何方法可禁用短路保护或提高阈值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不能绕过内部短路保护。 提高阈值的需求是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    目前正在尝试在充电器 IC 的输出引脚处添加一些大滤波器、

    但在电路由电池供电期间会触发内部短路保护、

    因此、如果有任何方法可以解决此问题、请寻求您的建议。

    增加充电器 IC 输出引脚上的电容时是否有任何限制?

    根据数据表第8.3节、

    Iout 最大值为4.5A, 是否有任何可推荐的充电器 IC (更高的 Iout (max)+与 BQ2407x 系列相同的封装)?

    感谢您的帮助:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我离线联系您、了解内部短路保护。