请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 大家好、
我的客户正在寻找一款易于使用的电量监测计(理想情况下无需编程工作)。
监测计应适用于锂聚合物电池和原电池。
BQ35100是否非常适合这种情况、或者您是否可以推荐更好/更简单的解决方案?
BR、
Stefan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Stefan、
我们的所有监测计在使用前都需要进行一些配置。 bq35100可能适用于它们、具体取决于它们所需的精度以及它们需要监测计提供的信息。 这是我们唯一的一级电池电量监测计、因此、如果他们需要可同时与初级和锂聚合物搭配使用的电池、则可能需要使用累加器模式。
您能更详细地介绍一下该应用吗? 他们想使用的化学物质、负载分布、电池容量。
此致、
Wyatt Keller