This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:混淆 BQ4050和 BQ40Z50应用

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965123/bq4050-confuse-about-bq4050-and-bq40z50-application

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

我知道锂铁最适合与4050搭配使用。 我的问题是: 笔记本电脑市场是否真的使用4050?因为笔记本电脑使用3元。4050可以应用于三元。但是、阻抗跟踪40Z50应该更适合笔记本电脑三元电池、为什么笔记本三元电池不应该选择最合适的40Z50、而是使用4050。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    bq4050比 bq40z50更适合极少放电的应用、许多笔记本电脑确实使用 bq40z50。

    此致、

    Wyatt Keller