This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:有关数据表的一些问题

Guru**** 2767385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965174/bq25790-some-questions-about-datasheet

器件型号:BQ25790

您好!

以下是有关数据表的一些问题:

(__LW_AT__)1 μ A 充电电流、充电电流高达5A

当电流达到5A 时、充电电压是多少? 客户何时可以实现5A 充电电流?

(__LW_AT__2)降压/升压的输入和输出是否有任何限制?

(__LW_AT__3)OOA 是什么意思?

(__LW_AT__4)VSYSMIN和VSYSMAX μ A 是什么意思?

(__LW_AT__5 μ A 当)功率被设定时(如8.4V/3A)、适配器的最大负载为5V/3A、 IC 内是否有任何保护? 比如限制充电功率?

谢谢!

此致、

袁谭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    关于1、您可以使用第17页的数据表效率曲线来预测不同输入电压下的效率、并使用效率的功率平衡= Pout/Pin = VBATREG*5A/(VBUS*3.25A)(其中最大输入电流= 3.25A)来预测所需的最小输入电压。

    关于2、是的第7页的 d/s 部分中的建议运行条件给出了3.6V 至24V 的输入范围和高达18.8V 的输出。

    关于3、OOA 意味着音频不可用。  它适用于用于提高轻负载下效率的脉冲频率调制(PFM)开关。

    关于4、该充电器具有 NVDC 电源路径、这意味着、当施加 VBUS 时、SYS 输出将是 MINSYS (SysMin)设置或电池电压中的较高者。  这允许系统启动、即使电池电量耗尽也是如此。

    关于5,是的。  主机软件控制输入电流限制和充电电流。  如果输入源所需的充电电流+系统负载太大、则会减小充电电流以防止输入源崩溃并使系统保持运行。  如果需要、电池甚至会对系统负载进行补充。

    此致、

    Jeff