This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524A-Q1:允许的功率耗散

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963573/ucc27524a-q1-allowable-power-dissipation

器件型号:UCC27524A-Q1

您好!

我有一个温度范围内允许的功率耗散问题。

数据表中没有允许功率耗散与 Tj 的数据。

你有数据吗?

如果是、您能分享吗?

此致、

Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kasuya-San、

    简单的答案是、您需要使用以下公式:

    TJ = PD * Rth + TA

    其中 Rth 来自数据表的第7.4节。

    不过、这里的真正诀窍是计算 PD。 为此、请查看 数据表的第9.2.2.2节"驱动电流和功率损耗"。 这将有助于指导您计算条件下的功率耗散。

    更改了"建议运行条件"表中的说明。 我们将140C 显示为建议的最高结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    数据表中没有 PD 最大值的数据。

    您是说我可以根据第 9.2.2.2节计算 PDmax?

    其他销售商的器件在数据表中显示下图。  

    您能否提供此类数据?

    此致、

    Kasuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kasuya、

    当我将此主题标记为"已解决"时、我将通过电子邮件进行回复。

    -Mamadou