This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95372BQ5M:CSD95372B 中的最短关断时间是多少?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53622
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965231/csd95372bq5m-what-is-the-minimum-off-time-in-csd95372b

器件型号:CSD95372BQ5M
主题中讨论的其他器件:TPS53622

您好、E2E、

在下电上电测试期间、我们遇到了 csd95372b 的启动问题。 在我们使用更长的软启动时间后、问题可以得到解决。

除了调整更长的 SS 时间外、我们还希望尝试增加 TPS53622中的最短关断时间设置。

那么、CSD95372B 中的最短关断时间是多少?

~Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    最短关断时间通常为100ns、在功率级中实现、这意味着当接收到非常窄的 PWM 低电平信号时、VSW    波形上的电压大约为100ns @ 0V (低电压接近0V)。

    最棒的

    清泉