This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:运行问题

Guru**** 2514355 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963891/lm5066-operation-issue

器件型号:LM5066

大家好、团队、

我有一位客户在使用 LM5066、当输入从10V 切换到28V 时、他们的输出会出现~70ms 的下降。

我们尝试添加 RC 滤波器来降低浪涌电流、并探讨了计时器引脚的调整、但担心这可能会导致一些问题。 即使将计时器引脚降至最小电容、我们也会看到大约8ms 的压降。  

我们非常感谢您提供任何其他建议。 这是紧迫的,已成为发展的瓶颈。

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    输入电压阶跃会导致大浪涌电流流入、从而为输出电容器充电。 这会在 Rshunt 上产生较大的差分电压、从而触发断路器事件和重新启动。 这是任何热插拔保护控制器的预期行为。

    要进行确认、请在单个示波器屏幕截图中分享 Vin、Vout、GATE、FET 电流波形。  

    如果可以确认、我们需要通过更高的 Cin 或无源 L 滤波器来降低 Vin 阶跃压摆率。  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN_10_TO_28

     

    VIN_28_TO_10

    I_IN_28_TO_10

    I_IN_10_TO_28


     

    Timer_28_TO_10


     

    Timer_10_TO_28


     

    由于当前设置、我无法同时记录计时器和电流、但我获得了相同确切转换(从10V 输入到28V 输入以及其他方式)的屏幕截图、其中一个转换具有计时器、另一个转换具有电流输入。

    • 在所有屏幕截图中、绿色曲线是栅极信号
    • 在以“I_IN”和“计时器”开头的屏幕截图中,黄色曲线为 Vout
    • 在以“VIN”开头的照片中,黄色曲线为 Vin
    • 最后,在以“定时器”开头的那些中,蓝色曲线是定时器信号
    • 在以“I_IN”开头的值中,紫色线是分流器上的电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    请捕获实际电流并确认器件在10V 至28V 转换期间是否发生断路器事件。 如果它发生断路器事件、我们必须将斜坡速率降低10V 至28V、或者通过 Rshunt 上足够大的滤波器来消隐信息。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有机会很好地抓住流经通道的电流、但我确实有一个后续问题:无论看到的电流如何、如果 LM5066讨厌断言的栅极故障掩码(D7h)、是否仍有可能出现这种行为?

    谢谢、

    康斯坦丁诺斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Constantinos、

    如果 GATE _MASK 寄存器位设置为高电平、则会避免关断栅极、但也存在相关风险、因为它还会将栅极消隐以产生实际故障。

    此致、Rakesh