你好
我对 TPS566235有一些疑问。
1。
您能告诉我图19中 R2 (49.9欧姆)的用途吗?
这绝对是必需的吗? 该49.9欧姆电阻需要多大的容差?
2.
C10是否与表3中的图19 C_FF 相同?
对于3.3V 输出、100pF 的选择是否合理?
3.
在同一图19中、您能告诉我 R1和 R5的用途吗?
4.
是否可以通过100k Ω 将 PG 上拉至 VOUT?
5.
在表3中、数据表建议在 R_LOWER:R_UPPER 中使用20k Ω:90k Ω、以实现3.3V 的输出电压。
这些电阻值是否有任何最低要求?
例如、是否可以更改为15K:68K 或1.5K:6.8K?
此致、
OBA