This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61372:强制 PWM 模式

Guru**** 2810715 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963019/tps61372-forced-pwm-mode

器件型号:TPS61372

TPS61372在轻负载条件下集成了具有脉冲频率调制(PFM)的省电模式。 该器件跳过开关周期并将输出电压调节到更高的阈值(通常为101.6%×VOUT_NORM)。自动 PFM 模式通过降低平均开关频率来降低开关损耗并提高轻负载条件下的效率

而 在强制 PWM 模式下、TPS61372可在整个负载范围内保持恒定的开关频率。 当负载电流减小时、内部误差放大器的输出也会减小、以降低电感器峰值电流并提供更低的功率。 即使通过 FET 的电流变为负值、为了保持开关频率与重负载的开关频率相同、高侧 FET 也不会关闭。

请您详细说明本节内容吗? 我在您的数据表中找到了这一点  

对于6.5mA 的负载电流、IC 是否会将 ist 模式更改为强制 PWM 模式

另外、让我知道他们是如何通过更改负载条件来了解 IC 如何在内部更改其模式的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sojeth、

    感谢您的联系。

    TPS61372的 MODE 引脚可用于选择其工作模式、即轻负载条件下的 PFM 模式或 PWM 模式。 如果将 MODE 引脚连接到高逻辑电平(>1.2V)、则 TPS61372将以强制 PWM 模式工作。

    如果您想了解器件在6.5mA 下的工作模式、可以探测 SW 引脚并检查其开关频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    探测对我们来说似乎不可行。

    这是在实际实施电路板之前检查开关频率的一种方法  

    是他们要实施和检查的任何仿真工具、如果是、请告知我们该工具的相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    您可以分享原理图吗? 如何连接 MODE 引脚。

    如果 MODE 引脚为逻辑高电平、则该器件在强制 PWM 模式下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sojeth、

    电阻器 R44是否未组装?  

    如果是、MODE 引脚连接到 GND。 在轻负载条件下、TPS61372在 PFM 模式下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack Liu

    我们默认保留 R44 DNP。 我们需要检查在最小电流负载下、通过将 MODE 引脚保持在 GND、IC 将切换到高于500kHz 的开关频率。 现在、我的电路中的最小负载电流为6.5mA。

    如果我们将 MODE 引脚保持在高电平、6.5mA 负载的开关频率会是多少、当 MODE 上拉为高电平时、效率会显著降低吗?

    现在、当 MODE 下拉为低电平时、效率为92%、而当拉为高电平时、效率下降至80%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sojeth、

    请检查 SW 引脚波形以了解该线程。

    2.如果 MODE IN 保持高电平、则在6.5mA 负载下开关频率为1.5MHz。 与模式下拉为低电平时相比、效率较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sojeth、

    如果您仍有疑问、请告诉我。 否则、我将关闭该线程。