This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28720:控制器 UCC28720关闭时的奇怪波形

Guru**** 1425110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28720, UCC28710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964954/ucc28720-weird-waveform-at-turn-off-of-the-controller-ucc28720

器件型号:UCC28720
主题中讨论的其他器件: UCC28710

我使用 UCC28710实现了反激。 它运行良好。 我用 UCC28720替代了控制器。

根据两个数据表、两个控制器之间没有太多差异、例如最大开关频率。 则它们的行为必须相同。

然而、在关断时、VDS 的波形(MOSFET 的 VDrain-Source)如上面的振荡所示。

有人知道这种现象吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的主题帖已分配。 您很快就会收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28720与 UCC28710不同、它是为驱动 BJT 而不是 FET 而设计的。

    不确定为什么在 UCC28710的设计工作正常时更改为 UCC28720。  如果您使用 FET 作为主开关、可以返回使用 UCC28710。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike