This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:VIN=0V 时、EN&模式上的预偏置

Guru**** 2390785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964173/tps62840-pre-bias-on-the-en-mode-at-vin-0v

器件型号:TPS62840

大家好、团队、

我有一个简短的问题。
TPS62840 EN&MODE 引脚能否在 VIN 为0V 时偏置?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sawamoto、

    我将与设计团队核实这一点、并在明天向您提供反馈。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Febin、你有反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    很抱歉耽误你的时间。 实际上、设计团队相当忙、其中一些已经在休假、需要比预期的时间更长的时间来响应。  

    我希望明天能收到他们的反馈、然后我可以在星期五之前向您提供最新反馈。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    我刚刚收到了我们设计团队的确认。 当 VIN=0时、我们可以预偏置 EN 和 MODE。

    如果您没有任何其他问题、请点击"已解决"。

    此致、

    Febin