This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700:CT 放电

Guru**** 2513295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965164/tl7700-ct-discharge

器件型号:TL7700

您好!

我们的客户有两个问题。

问题1.
当 CT 因 SENSE 输入电压下降而放电时、如果 SENSE 输入电压在 CT 放电完成前恢复、
复位输出的脉冲宽度将短于 tpo = CT x 105秒。 是这样吗?  

问题2.

我们认为、CT 放电完成时间由 IC 内部放电电路的阻抗和 CT 的电容决定。
请告诉我们 IC 内部放电电路的阻抗。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    是的、您的问题答案是正确的。

    阻抗是 CT 电容器放电的电流和 CT 放电期间的电压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我很抱歉。
    这可能是一个奇怪的问题、但客户想要计算"CT 放电完成时间"。
    TI 能否提供内部阻抗值(所附图中的红线)?

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    我没有这方面的资料。  电流放电路径通过 BJT 器件。  

    可能有一种方法来测量阻抗。  如果您可以获得 CT 引脚的示波器截图、则可以通过探测 CT 引脚来计算放电率。  电容器电流为 i=C*(dV/dt)。  了解电容器值并获取引脚上 CT 电压的示波器截图(电压随时间的变化)、您可以计算放电期间流入 CT 引脚的电流变化。 因此、电压变化(Δ V)和电流变化(Δ I)会导致阻抗。   

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的快速回复和详细解释。

    请注意、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San、您好、

    没问题!  很高兴能提供帮助。