This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LMR70503:最小输入/输出电容

Guru**** 2590890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965056/faq-lmr70503-minimum-input-output-capacitance

器件型号:LMR70503

您好!

数据表对所需的最小输入和输出电容不太清楚。   具体而言、我关注的是陶瓷电容器的直流偏置。

在这种情况下、TI 是否有计算器或其他建议的方法来确定最小值?

Don   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Don、

    最小输入电容为10uF、最小输出电容为22uF。 请确保直流偏置不会导致50%以上的降额。