This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:bq24296系统对地短路

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964879/bq24296-bq24296-sys-short-to-ground

器件型号:BQ24296

你(们)好

我的 bq24296RGER 客户设计原理图、使用10个样片板生产、2个样片板在升压模式下工作、但当首次插入5V 适配器进行充电时、SYS 会立即分解并对地短路。  

此时、这两个器件仍可充电、但充电电流仅约为110mA。

其他8块样品板正常工作。

附上了原理图供您参考。

客户想知道如何避免这个问题。

谢谢

星号

其中两片接电池可正常使用,但在第一次插入5V适配器充电时,瞬间SYS被击穿,对地短路。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    有关 BQ2429X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../878463; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。

    VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS 等测试条件是什么?

    谢谢、

    宁。