This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506-Q1:MODE 引脚上拉至 VCC 或 VOUT

Guru**** 2513795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965127/lmr36506-q1-mode-pin-pull-up-to-vcc-or-vout

器件型号:LMR36506-Q1

大家好、

我计划上拉 MODE 引脚以设置自动模式。

我应该将其上拉至 VOUT (3.3V 用例)还是 VCC?

如果我上拉任一电源、是否存在任何问题?

* MODE 引脚连接到数据表简化版原理图顶部的 VCC。

我担心 数据表中的描述、如下所示

VCC 不应从外部加载、

2.不要悬空 MODE 引脚。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    MODE 引脚可上拉至 VCC 或 VOUT。

    使用 VCC 作为逻辑高电平信号不是问题。

    2.如果连接到 VCC 或 VOUT、MODE 引脚将不会悬空。

    如果您使用 VOUT、请确保其小于5.5V。

    此致、Jason