This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33620:电源正常引脚(PG 引脚)上的1KOhm 上拉电阻

Guru**** 2528770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965153/lmr33620-1kohm-pull-up-on-power-good-pin-pg-pin

器件型号:LMR33620

您好!

我的客户希望电源正常引脚上具有1k Ω 的上拉电阻。  有问题吗?  LM33620是否正确输出低电平?  请告诉我们。

尽管我们知道数据表8.3.1中建议使用100k Ω 电阻器、但我们希望在5V 线路上进行1k Ω 上拉。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motoyasu、

    是的、可以使用1kΩ Ω 电源正常上拉电阻器。 但是、它将消耗5mA 的电流。 使用更大的电阻器将降低电流消耗。

    此致、Jason