This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:我们能否扩大传播延迟时间

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965144/tps3808-can-we-enlarge-propagation-delay-time

器件型号:TPS3808
主题中讨论的其他器件: TPS3899

你(们)好

我想将 MR#置为低电平、然后"等待1s"、然后将 RESET#从高电平更改为低电平。

有可能吗?  

任何材料都适合吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimitry、

    我们无法编辑 TPS3808上的传播延迟。

    我们有一个替代器件可以提供帮助。 TPS3899有一个感测引脚、此引脚具有一个可编程的"感测延迟"、此延迟可在复位从高电平变为低电平之前增加至1s。 这是否起作用?