This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:IOUT 导通电阻值

Guru**** 2521590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965113/tps2596-on-resistance-value-by-iout

器件型号:TPS2596

您好的支持团队、

导通电阻值写入 SLVSET8A。
- RON、电气特性、第7页
-图7,第10页

仅 IOUT = 0.2A 时的数据。
导通电阻是否取决于 VIN 和 TJ 而不取决于 IOUT?

IOUT 为0.125A 至2A 时的 RON 值是否等效?
输入电压为5V。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice、

    Ron 随 VIN 和结温的变化而变化。 从数据表的图7中、您可以观察到、  

    • 当输入电压小于4V 时、Ron 会随输入电压的增加而减小。 当输入电压大于4V 时、Ron 几乎与输入电压无关。
    • 随着结温升高、Ron 增大。  

    Ron 与负载电流之间没有很大的变化。 您可以 将其视为负载电流上的恒定值。  

    对于您的应用、5V 和负载电流= 0.125A - 2A 时、您可以考虑最大 Ron

    • = 115.3 Mohms、此时 Tj =-40C 至85C
    • = 131 Mohms、Tj =-40C 至125C