This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65279:TSP65279的输出电压(最大值)范围

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65279, TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963261/tps65279-vout-max-range-of-tsp65279

器件型号:TPS65279
主题中讨论的其他器件: TPS56637

大家好、

我的客户对 tps65279的 Vout (最大值)有点困惑。

我们的产品文件夹显示、它可以支持 Vout (max)=15V、但建议仅支持 Vout (max)=9V。

我是否可以有您的建议、我们应该遵循哪种价值观? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表。 最大 Vout 应在9V 以内。

    我将要求我们的团队成员更改 TI.com 上的信息。 感谢您的提醒。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    感谢您的确认。 客户询问是否有器件可以实现12v。  我认为 所有 TPS6527X 系列只能支持9V 电压。 您能否帮助确认所有这些器件似乎都显示出 Vout (max)可以在产品滤波器中实现15V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    感谢您的确认。 客户询问是否有器件可以实现12v。  我认为 所有 TPS6527X 系列只能支持9V 电压。 您能否帮助确认所有这些器件似乎都显示出 Vout (max)可以在产品滤波器中实现15V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 冯斌  

    客户应用程序的最大负载是多少?  

    TPS65279可支持12V 输出电压、但在12V 输出电压下不能提供5A 负载。  

    对于 TPS6527X 系列、它与之类似、不能在高输出电压下支持满负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    感谢你的善意帮助。

    客户的规格最大应为6A、具有共享模式的软件保护方案。

    他们想知道 TPS65279是否能够支持具有共享模式的12V/6A。

    如果有 Vout 和 max 之间关系的参考指南 输出电流、您能提供吗?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Su  

    我需要在 EVM 上检查它、稍后会向您提供反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    感谢你的善意帮助。 如果您对 TPS65279的此规格有任何疑虑、请告诉我您想建议的其他建议解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    我需要检查 TPS65279上的热性能。  

    其他解决方案是 TPS56637。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    与客户核实后、项目非常接近大规模生产阶段。 因此、他们想知道 TPS65279的限制。

    感谢你的善意帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Su  

    确认您的申请:  

    VIN=? Vout=12V、Iout=6A、对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我已在 EVM 上对此进行了检查。  

    在电流共享模式下、当 Vin=13~16V、Vout=12V/6A 时、温度约为58C。  

    因此、我认为 TPS65279可以满足客户的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    感谢你的善意帮助。