This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关电源的 SMPS 拓扑和组件建议的查询。

Guru**** 1617045 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962254/inquiry-about-smps-topology-and-component-recommendations-for-power-supply

主题中讨论的其他器件:UCC28610

您好、TI 专家。


客户询问要应用于以下规格电源的 SMPS 拓扑和组件建议。

----------------------------------------------------

1)输入:3相4线单相标准(220V +-20%)

2)输出:4通道
直流12V、30W
直流12V、12W
直流12V、12W
直流12V、12W

3)要求
a)输入、输出隔离、输出4通道 GND 隔离
b)每个输出功率过流保护
c)将输出电压调节到3%以内
D)支持初始 IC 工作电压直流的产品
e)具有输入控制的 IC (使能引脚)
f)总效率超过81%
g)工作温度为-25度至70度

----------------------------------------------------

我们希望获得有关适用于上述条件的 SMPS 拓扑和组件的建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady

    总输出功率为66W、属于反激范围。

    我建议将 UCC28610用作反激式控制器、将交流输入转换为15V DC。 并对每个输出通道使用单独的降压控制器、因为输出调节和专用 OCP 功能。

    UCC28610的 MOT 引脚可配置为使能引脚。  

    关于降压控制器、我建议您从非隔离论坛中咨询器件型号。

    BR、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng。

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    UCC28610被列为12~65W。

    可以使用12V、6A (72W)吗?

    请检查。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady  

    输入电压范围为85V~264Vac 时、限制为65W。

    输入电压为220Vac、因此可用于72W。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng

    感谢您的回答。

    但是、当我使用 UCC28610运行 WEBENCH Designer 时、为什么在以下条件下无法进行设计?

    系统将提示您更改输入。

    输入规格为220Vac±20%(176Vac~264Vac)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady

    您可以使用 UCC28610的 Excel 计算器、它可以支持您的输出条件。

    e2e.ti.com/.../SLUC113G.xlsx