This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:TPS543C20 SYNC 引脚无输出

Guru**** 2337880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962276/tps543c20-tps543c20-sync-pin-no-output

器件型号:TPS543C20

大家好、

我们的客户在使用 TPS543C20时遇到了一些问题。

BP 引脚为5V、EN 引脚约为2V。 但没有同步的方波输出。 它们使用四相、但在所有四路同步中均无输出。

您是否有解决问题的建议? SYNC 引脚中没有方波可能会导致什么结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    您可以共享原理图吗? 如果您愿意、您可以共享内部 TI 驱动器链接、以便它不会直接发布在此处。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    他们现在想知道什么可能导致 SYNC 引脚中没有信号。 它们在一个板中有许多板和2个通道。 他们现在发现只有一个电路板存在此问题、并且只有一个通道没有同步信号输出。

    您能否给我提供您的电子邮件地址?我们也许可以通过电子邮件来讨论这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 刚刚向您发送了一封电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是通过电子邮件处理的、因此我在此论坛上将其标记为"TI 认为已解决"。