This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:TPS548D22可耐受?μ m 的压力

Guru**** 2391035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964164/tps548d22-how-much-pressure-can-tps548d22-withstand

器件型号:TPS548D22

您好、专家、  

客户想知道  TPS548D22在顶部可以承受多大的压力。

你可以发表评论吗?

谢谢、

Oliver OU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、让我与我们的团队核实一下我们是否有此信息。 问题的原因是否在于客户想要在器件上安装散热器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    是的、TPS548D22顶部有一个热垫圈、它将产生一个特定的压力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、如果我们有此数据、我仍在尝试从产品团队获得帮助、但我们可能没有已知的压力限制。 您能否分享压力(以 N 为单位)? 衬垫将施加到器件顶部?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    是的 、设备是 N。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我从我们的产品工程团队那里听说、在电路板组装过程中、建议的最大放置力为1.5N、以避免焊锡膏溢出并造成短路。 本 应用手册中还讨论了其他组装注意事项。

    但是、此信息可能与您所指器件顶部的散热器压力无关。 此时、由于散热器/垫片、我认为我们没有关于器件允许的最高压力的数据。