This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:PoE 和直流电源之间切换时的电压干扰

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964863/tps2373-voltage-glitch-on-switching-between-poe-and-dc-power-supply

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件:PMP20859

你(们)好  

我们  使用 的是 TPS2373-4。 一个应用中  。     每当 我们   从直流   电源切换到 POE 电源时、我们都会观察到5V 输出电源中的毛刺脉冲。   我们的输出 要求是 5V @13A 电流。

请 告诉 我 是否 可以 避免 这种情况 。  根据我 的理解、只要 我们 切换 两 个电源 、APD 就需要 一段时间 下降 到 阈值以下、然后再 断电。

 如何避免 相同的情况。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     我们有以下 进一步 的意见  

    1) 1)当   我们 从直 流到 PoE 时、问题始终存在。  一旦出现问题  、即使   我们   重新打开 直流  电源、系统也无法正常工作。  

    2)看起来    PD 控制器内部的内部 MOSFET  没有 连接 RTN 和 VSS。  根据我 的理解 、   这应该在 PoE 电源期间进行连接。 请 确认  我们的理解 是否正确 ?  

    3) 3)请 建议  我们应如何  继续 调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    1.您能否分享使用的适配器电压是多少?

    2.您的理解是正确的,在 PoE 供电期间,内部 FET 应连接到 RTN 和 VSS。  

    3.您能和我分享您的原理图吗?  您的设计是否参考了 PMP20859?  

    作为 FYI -在负载不掉电的情况下实现从交流/直流适配器到 PoE 的转换、这就是我们所说的"无中断转换"。 我们在此处的视频 中详细介绍了如何实现无中断转换:设计双输入 PoE PD 系统电源冗余、平稳转换和功率共享应用。

    我知道您的应用只有一个 PoE 输入、本视频将详细介绍如何设计具有无中断转换的双输入。 但是、本视频中讨论的相同原则也可应用于您的单个 PoE 端口应用。

    请随时观看此培训材料、我认为这些材料将对您有所帮助、如果您有任何其他问题、请告知我们。 谢谢!

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师