This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:Vac 和 VBUS 引脚的 BQ25611D 连接

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D, BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964851/bq25611d-bq25611d-connection-of-vac-and-vbus-pin

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件: BQ25618

好的团队、

我开始测试 BQ25611D、发现如果 Vac 引脚未直接连接到 Vbus、则升压功能不起作用。  

您能否向我解释 Vac 引脚背后的逻辑如何工作、以及为什么我看到这种行为?

我的负载连接到 PMID 引脚、我不想升压到5V 电源(在 VBUS 引脚上)、而只想升压到 PMID 引脚。

谢谢你。

此致、

永利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wynand、

    如引脚功能表中所述、VAC 是输入电压感测引脚。 必须将其连接到 VBUS 以确保正常运行。

    查看电池升压模式运行部分、条件#3显示 VBUS 必须小于 VBAT + VSLEEP。 此感应通过 VAC 进行。

    您能否详细介绍一下您的应用、看看我们是否可以开发合适的解决方法?

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    好的、谢谢。 我只是想知道是否有另一种使用 VAC 引脚的方法、因为它是单独引出的、而不是在内部连接到 VBUS。

    因此、我将这两者绑定在一起、升压工作、并通过 PMID 引脚为负载供电。  

    现在的问题是、当我向 VBUS/VAC 引脚施加5V 电压时、不会发生自动切换和充电。 我已将所有条件加倍、CE 引脚低电平、升压和充电位均已设置。 它仍然由电池供电、并且不会像 REG01 [5]中所述自动切换到 VBUS。  

    我发现、如果我将其置于运输模式(PMID 关闭)、并向 VBUS/VAC 施加5V 电压、则会启动并启动新的充电周期。

    我还可以通过禁用升压来强制它开始充电、但这不应该自动完成? 我缺少什么?

    此致、

    永利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wynand、

    REG01[5]中的描述是错误的。 BQ25611D 不提供在 BQ25618/619中提供的充电模式和升压模式之间切换的集成控制。 这将在数据表的下一修订版中解决。

    BQ25618/619旨在升压至 PMID 引脚、可能更适合您的应用。

    此致、

    Ricardo