This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:TPS74401

Guru**** 2515970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965031/tps74401-tps74401

器件型号:TPS74401

你(们)好。

为了进行验证、我需要使用机械旋转开关 RESP 以小阶跃(Vout +/- 5…10%)调整反馈分压器(R1)。 未连接负载时的不同给定电阻器(矩阵)。

 是否建议在更改 R1之前禁用 TPS74401?

此致 MW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MW:

    机械旋转开关有2种不同的触点类型-短路和非短路。

    通过短接触点、在断开前一个位置之前连接新位置;这意味着新的顶部电阻器将与旧配置并联。 这将有效地降低 R1值并导致 VOUT 下降、然后再恢复。  

    使用非短路触点方法时、开关会先断开电路、然后闭合以下电路。 将 R1值保持断开将拉低 FB、这将导致 VOUT 跟随 VIN。

    禁用器件是一个更安全的选项、但如果可能的风险不影响您的应用、则由您自行决定。

    最棒的  

    Juliette