This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UCC27517A-Q1:为什么要在汽车 PTC 模块中将分立式栅极驱动器替换为低侧驱动器 IC?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27517A-Q1, UCC27524A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965068/faq-ucc27517a-q1-why-should-i-replace-discrete-gate-drivers-with-low-side-driver-ics-in-automotive-ptc-modules

器件型号:UCC27517A-Q1

您好!

我目前正在为 PTC 加热器应用使用分立式栅极驱动器。 改用栅极驱动器 IC 有哪些好处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在混合动力电动汽车/电动汽车(HEV/EV)中、不会像内燃机(ICE)车辆那样使用发动机来运行加热和冷却系统。 为了替代此功能、使用了两个关键系统:一个 BLDC 电机旋转空调压缩机、另一 个正温度系数(PTC)加热器 加热冷却液。

    PTC 加热器依靠高压电池运行、可能需要几千瓦的功率。 图1显示了由低侧 MOSFET/IGBT 电源开关驱动的典型 PTC 加热器的方框图。

    图1:汽车内部加热器模块的方框图

     

    传统上、双极结型晶体管(BJT)图腾柱用于驱动低侧配置中的电源开关。 但是、由于栅极驱动器 IC 具有优势和其他特性、因此越来越多地取代了这些分立式解决方案。 图2显示了典型的 BJT 图腾柱配置与典型的栅极驱动器 IC。

    图2:BJT 图腾柱(左)与栅极驱动器 IC、UCC27517A-Q1 (右)

    分立式电路的一个最大缺点是它不提供保护、而栅极驱动器 IC 集成了对确保可预测和稳健的栅极驱动至关重要的功能。 UCC27517A-Q1符合汽车级 AEC-Q100标准、内置欠压锁定(UVLO)功能。 此集成特性会钳制 UCC27517A-Q1的输出、从而防止开关和 MOSFET 输出端的漏源电压。 一旦电源电压达到 UVLO 上升阈值、驱动器将能够为电源开关提供电流。

    相比之下、BJT 图腾柱允许 MOSFET 上出现压降、而漏极电流显著上升。 电流的这种上升会导致过多的功率耗散、并可能损坏 MOSFET。

    图3显示了两个 MOSFET 在3.3V 启动时的热感图像。 左侧是由 UCC27517A-Q1驱动的 MOSFET、右侧是由 BJT 图腾柱驱动的 MOSFET。 由于 BJT 图腾柱未集成 UVLO,因此会因功率耗散增加而使 MOSFET 过热。

    图3:由 UCC27517A-Q1驱动的 MOSFET (左)和由 BJT 图腾柱驱动的 MOSFET (右)在3.3V 启动期间的热像

    分立式 BJT 图腾柱电路中可以添加外部 UVLO 电路、但它会进一步增加元件数量、从而实现更大的电路板尺寸和更高的 BOM 成本。 与分立式栅极驱动实现方案相比、UCC27517A-Q1等栅极驱动器 IC 需要更少的组件、占用的 PCB 空间更小。 图4突出显示了 UCC27517A-Q1的 PCB 布局(左侧)与分立式低侧栅极驱动器的 PCB 布局(右侧)。

    图4:UCC27517A-Q1的 PCB 布局(左)和分立式低侧栅极驱动器的 PCB 布局(右)

    UCC27517A-Q1布局由五个组件组成、而 BJT 图腾柱布局由10个组件组成。 与栅极驱动器 IC 布局相比、分立式布局可减少约65%的面积。 组件更少的更小总体布局会消耗更小的 PCB 空间、从而降低成本并提高功率密度。

    对于多通道解决 方案、UCC27524A-Q1是一款双通道低侧驱动器、可用于驱动多个电源开关。

    参考文献和其他文献: