This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有充电电流限制和放电无限制功能的 BMS 设计

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964612/bms-design-with-current-limit-while-charging-and-no-limit-with-discharging

主题中讨论的其他器件:BQ24133

我们希望制造3节串联锂离子电池、但问题是 在连接充电器时将电流限制为2A、在放电时、电流限制为50A、而此时可以继续。

问题是、我只需在可以连接充电器或充电器的地方保留两根导线

我可以想到的一个想法、还有其他想法让我知道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    我认为二极管、甚至多个并联二极管对于50A 来说都不实用。

    我建议将 BQ24133用于充电器。  它是一款直接电源路径充电器、这意味着需要通过 FET 将系统负载(OUT)直接连接到输入电源或电池。  您无需连接到输入电源。  相反、您 可以通过 BATFET 连接到电池。    当输入源被移除时、充电器将自动打开 BATFET。  如果您需要 在连接输入源时放电、可以在 OVPSET 引脚上添加下拉 FET 以 手动关闭充电器和开启 BATFET。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    我已向您发送朋友请求。 您能接受。 我们将更详细地讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    除非您拥有不想发布的专有信息、否则我希望您在论坛中发帖。  我没有看到朋友的请求、但我认为我们不需要成为朋友、您就可以通过此论坛收到私人信息

    Jeff