This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:高侧驱动器故障

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965040/lmg5200-high-side-driver-failure

器件型号:LMG5200

您好!

我有一个应用、其中顶部 FET 已停止开关。 我可以测量从 SW 引脚到 VIN 引脚的二极管压降、并且不会沿相反方向出现压降、因此我认为 FET 未受损。 底部 FET 按预期进行开关。 在低侧驱动器不受影响的情况下、顶部驱动器停止工作的潜在原因是什么? 我是否可以运行其他测试或进行测量以更深入地了解故障?

谢谢、

Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您的联系。 您能否尝试测量高侧(VIN 至 SW)和低侧(SW 至 GND)的关断电阻? 您是否还尝试在高侧施加5V 电压、以查看它是否导通(通过测量电阻)?

    通常、在不进行故障分析的情况下、很难看到器件发生了什么情况。 您能描述一下以前发生的导致损坏的情况吗?

    此致、