This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:电源管理产品逐步演示

Guru**** 2767125 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H, BQ25616, BQ25606, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961166/bq25890h-power-management-products-walktrough

器件型号:BQ25890H
主题中讨论的其他器件: BQ25616BQ25606BQ25890

Hallo、

正如 这里所建议  的、我需要支持来为我的应用设计一个合适的充电/电源解决方案。

简而言之 、我正在设计类似商用平板电脑的产品、该器件的主要电源将是单节锂聚合物电池

(Varta EasyPack L)。

我需要3个电源轨:

5V  - 0.5A/1.5A

3.3V - 0.1A

12V - 0.14A  

我想使用标准 USB 端口为电池充电、并在电池充电时为单元供电。  

我想使用 BQ25890H (或符合此功能的任何其他 TI 产品)、这是适合此用例的正确器件吗?

是否有常见的策略将 BQ25890H 的 SYS 输出馈送到所需的转换器以形成我所需的电源轨?

您能否为我推荐一些符合我需求的组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:

    还有另一个器件具有相同的输出额定值、但"独立"(即没有控制接口)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     USB 可作为 BQ25890H 的输入、并为电池充电并提供 SYS 负载。 SYS 输出可被用作生成其它电源轨的输入。 您还可以考虑使用 BQ25606/BQ25616/BQ25616J (独立单节电池充电器)。 强烈建议您在  进行定制设计之前先测试器件 EVM、从而熟悉充电器操作。

     

    谢谢、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    Thnx、征求您的建议。

    一般而言,我更喜欢使用 EVM 来证明我的设计是正确的(在使设计真实之前),我不想使用 EVM 来找到解决方案(检查的 EVM 太多了)。

    回到我的需求、我想预测 我的案例中 BQ25890H 的行为、即:

    使用 VARTA EasyPack L 电池:

    单节锂聚合物电池、

    1200mAh、

    4.2V 最大充电电压、

    3.7V 标称电压、

    99m Ω 内部阻抗、

    2.1A 最大放电电流、

    1.15A 最大充电电流)

    和标准 USB 电源(5V、5A 最大电流):

    1.  当电池充电(USB 电源未连接)时,我可以在 SYS 上找到什么电压? 我认为这应该是电池电压、对吧?
    2. 电池充满电时,SYS 可以提供多少电流? 我认为2.1A 正确吗?
    3.  当电池正在充电(USB 电源 已连接)时、我可以在 SYS 上找到什么电压? (我真的不能猜到)
    4.  电池充电时、SYS 可以提供多少电流(假设电池几乎耗尽)? 5A - 1.1A = 3.9A 正确?

    我正在尝试通过数据表了解它、但我在细节上迷路了...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    视情况而定。 有关详细信息、请访问 d/s 上的8.2.6.1窄 VDC 架构。

    BQ25890H 是 一款5A 充电器。 它可以处理高达5A 的总负载电流、即充电电流和系统电流之和。 如果充电电流为0A、则 SYS 电流可能高达5A。 输入源可以为电池充电并同时为系统负载供电、具体取决于输入电源。 有关详细信息、请参阅9.2.6.2动态电源管理。

    请访问 d/s 上的8.2.6.1窄 VDC 架构以了解详细信息。

    4、如果输入源可能支持、则为是。

     

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    THnx 回答。 对于第2点和第4点来说还可以

    您所参考的章节是我第一次阅读数据表时丢失的章节。 它指出:

    当电池低于最小系统电压设置时、BATFET 以线性模式(LDO 模式)运行、
    并且将系统调节至高于最小系统电压设置。

    我必须承认我非常无知、但我始终认为 LDO 应调节至高达电压电平 基准 (减去 A

    压降)。 也许我对英文语法感到困惑、但这听起来不清楚。 请向我解释一下。

     

    下面是另一个不明确的引用:

    当电池电压上升到高于 最小系统电压时、BATFET 完全导通、系统和电池之间的电压差为

    BATFET 的 VDS。

    在这种特定情况下、BATFET VDS 应该考虑什么值? 如上所述、当2A 电流从电池流出且 BATFET 完全导通时、我能这么说

    VDS 约为40mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    请允许我像这样解释它。 当处于 LDO 模式时、SYS 将为 VSYSMIN、BAT 仍将是您的电池电压、并且 BATFET 将被驱动以保持 CC 或 CV 调节、具体取决于哪个环路处于活动状态。

    在 LDO 模式下、BATFET 是由误差放大器驱动的可变电阻器、与线性稳压器非常相似。

    与此相对应的是 BAT > VSYSMIN,其中 BATFET 完全导通,并且 R_DSON*IBAT 是 BAT 和 SYS 之间的唯一压降。

    请告诉我这是否可以解决您的问题、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我们缺少一些东西,或许我的英语说得更糟了。 我原来的问题(第1点)是:

    1.    当电池充电(USB 电源未连接)时,我可以在 SYS 上找到什么电压?  

    现在... 也许我使用的充电术语令人困惑,但我的意思是电池没有放电/耗尽... 假设容量约为其容量的80%。

    正如我写的那样、我还假设 USB 电源或任何其他外部电源已连接/未连接(例如、电池未充电)。

    现在在这些情况下:

    1. 如果 BAT>VSYSMIN、则 SYS 将为 BAT 减去40mV (最坏情况)。 对吧?

    2. BAT < VSYSMIN 仍是一个选项?
      1. 即使没有外部电源、SYS 也会如数据表中所述被调节在3.5V 左右吗?
      2. 直至 BAT 的哪个电压电平?

    当锂聚合物电池达到容量的80%时、其 BTW 约为3.5V。

    很抱歉 、我这么好奇、但在开始设计和/或购买 EVM 之前、我需要知道。

    此致、

     Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    如果只有电池存在并且电压高于耗尽阈值(VBAT_DPLZ)、BATFET 将打开并将电池连接到系统。

    VBAT_DPL (下降阈值):最小值为2.15V、最大值为2.5V

    VBAT_DPLZ (上升阈值):最小值为2.35V、最大值为2.7V

    因此,如果没有适配器,SYS 可以在2.15V 至4.2V*104%之间变化。 您必须设计到此整个范围。 VSYSMIN 调节仅在连接适配器时发生。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否 可以设置 VBAT_DPL、VBAT_DPLZ 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    不。 您可以使用外部逻辑在特定阈值下使用比较器或电压监控器 IC 关断系统、以防止过度放电。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从电池(运行状况)的角度来看、每节电池2.15伏的电压是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请咨询电池制造商。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我所知的要点、我将使用锂聚合物电池中的电池制造商数据

    设置为@3V。 我过去使用过的其他电池(具有或不具有截止电路)的制造商建议使用较低的安全性

    电压约为3V (通常高于3.1V)。

    乍一看、BQ25890值似乎设置在远低于安全区域的位置、我想知道是否提供了一些值

    特定类型的单元格或其他原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉再次打扰您、但我需要最后确认。

    如果 USB 电源存在并且支持高压(9V、12V)和12V VBUS 通过 D+/D-线路进行协商、则在正常情况下、即电池"充电"和总负载电流不会过载时、适配器 SYS 应介于3.5V 至4.5V 之间。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设正常运行、SYS 输出范围不应与输入源类型相关。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将此作为确认。 谢谢!