This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8553:低功耗应用的工作输入电压

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964766/lp8553-operating-input-voltage-for-low-power-application

器件型号:LP8553

尊敬的 TI:

请参阅数据表第2页、这里有一个低功耗电压图。

我计划为 Vbatt 使用3.3V 电压、但 Vin 和 VLDO 连接到+5V、加上脚注中提到的5V 电压轨可用于提高应用的效率。

这是否意味着不需要5V 电压轨?

因为输入电压介于2.7V 至22V 之间、我是否可以改用3.3V 电压。

请提供建议。 谢谢、

Gilbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilbert、

    需要5V 电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的坏处,我错过了这个地方

    感谢您指出!!