This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:使能引脚时序

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53319, TPS53318, TPS53353, TPS54494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964983/tps53353-enable-pin-timing

器件型号:TPS53353
主题中讨论的其他器件:TPS53319TPS53318TPS54494Strike

大家好、

我有以下客户请求、您能提供建议吗?对于某些背景、您还可以看到以下帖子:

https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/p/961605/3552714#3552714

"

在 TPS53353、TPS53318、TPS53319、TPS54494降压稳压器电路中、由于驱动电路出现问题、使能引脚上出现持续时间为150us 的脉冲。 由于该脉冲、我们不希望稳压器的输出通电。 在测试中观察到、由于这些脉冲、它们未通电。 此外、在 EVM 文档中、使能信号和 Vout 信号之间存在延迟、因此、150us 脉冲似乎不太可能为稳压器供电。 是否存在因磨损或环境条件变化而导致的供电风险? 使能引脚前面有0欧姆电阻器、作为一种解决方案、我们是否可以增大该电阻器值来滤除脉冲? 在数据表中、未提供使能引脚的输入电容值或滤波器结构、您能否提供有关它们的信息?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS53353和 TPS54494在 EN 为低电平时禁用其 VREG LDO 以降低静态电流。 使能后、LDO 需要对外部电容器充电、然后进行自校准。  单个150us 脉冲不足以启动输出。

    TPS53318和 TPS53319在 EN 上升和基准电压开始上升之间都有一个250us 的使能延迟。  此250us 延迟由数字计时器设置、在温度和产品寿命范围内变化不会超过+/- 10%、因此150us 将不会启用输出。

    虽然 TPS53353和 TPS54494的延迟取决于一些环境因素、尤其是外部 Vreg 旁路电容器、但它们不会有很大的变化、无法在150us 内启动。

    至于 EN 引脚的输入电容、由引脚的 ESD 冲击保护单元决定。  我没有确切的值、但它们远小于10pF、并且外部上拉电阻不会在150us 脉冲上产生明显的延迟。