This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:I2C 接口级规范

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964537/bq25895-i2c-interface-level-specifications

器件型号:BQ25895

尊敬的团队:

关于 BQ25895、在第10页(2018年5月)的产品数据表 I2C 接口部分中、I2C 电平的额定电压为1.8轨电压。

我想问您、使用不同的轨电压值介于3.0V 和4.2V 之间是否存在一些差异、 换言之、I2C 高电平和低电压分别固定为1.3V 和0.4V 、与电源轨电压或其他参数无关、或者存在一些相关性、然后与哪些参数有关?

谢谢、致以诚挚的问候。

F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    I2C 接口可在1.8V 至3.3V 的上拉电阻范围内正常工作。  保修高低电平分别固定在1.3V 和0.4V。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff!

    BR

    F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我还有一个问题、由于我的上拉电阻器直接连接到电池电压、上拉电阻器的电压可以介于3.0V 到4.2V 之间、因此最大值大于3.3V、所以我想问您是否会出现问题或是否也可以?

    谢谢、致以诚挚的问候。

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、

    我们仅测试了高达3.3V 的上拉电阻。  因此  、理论上它应该可以工作、但我无法保证超过3.3V。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff、

    通过读取绝对最大额定值、SDA 和 SCL 引脚的相对于 GND 的电压范围的最大额定值为7V、因此我认为这应该能够...

    谢谢

    Fabio