This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:使能引脚的 VIH

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964830/tlv758p-vih-of-the-enable-pin

器件型号:TLV758P

您好!

我们正在考虑将 TLV75801PDBVT 用于 OUT 设计。

LDO 的输入电压为2.2V、使能引脚电压为3.3V。

当输入电压为2.2V 时,是否有可能将3.3V 连接至使能引脚?

我无法在数据表中看到 VIH 电压。 请参阅以下原理图、并让我知道您对此的评论。

谢谢、此致、

Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、您会问 VEN > VIN 是否可以? 如果是这样,答案是肯定的,这不是问题。 有时 EN 引脚与 VIN 相关、但如果是这种情况、则会在绝对最大值表中注明。  

    此致、

    Nick